This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI 通信:仅发送或接收数据的示例代码

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407110/tms570ls3137-spi-communication-example-code-to-just-send-or-receive-data

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

您好!  

我正在尝试建立从 MCU 到另一个外部器件(例如另一个 MCU/FPGA 等)的 SPI 通信。 我已经尝试寻找一些发送或接收样本数据的简单示例。 但帮助主题仅提供使用 MibSPI 触发时钟或 DMA 相关示例的示例。 还有 SPI 引导加载程序、它也很复杂。

这有点复杂、而且还使用 MibSPI、这是我目前不想使用的。  

我只是想通过正常的 SPI 发送一些数据、或者说接收这些数据。  

您能帮助我解决一些示例项目吗、它可以帮助我配置 MCU 并使其正常运行吗?

在这方面的任何援助都将是非常有益的。

提前感谢。

此致、

Chandana。