This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:关于 CAN 引导加载程序

Guru**** 1772095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407285/mspm0g3507-regarding-can-bootloader

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在开发 CAN 引导加载程序、面临下面提到的两个主要问题:

1.跳转到应用程序问题:无法从自定义引导加载程序跳转到应用程序。 我们注意到、程序计数器未被设置。 我们需要一个虚拟代码、因为如果我们缺少一些东西以及执行相同的操作需要某种配置、它将帮助我们了解流程。

2.无法更改内部 MCU 闪存的起始地址:我们尝试禁用自动链接器的生成,并在内存配置部分修改了闪存的起始地址,但在这之后,我们发现我们的十六进制是不合适的,因此我们得出结论,必须有一些其他的配置更改或一个过程来实现相同的。

希望快速响应。


此致