This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137和 LS3134之间的兼容性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS3134, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407884/tms570ls3137-compatibility-between-tms570ls3137-and-ls3134

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3134HALCOGEN

工具与软件:

您好!

为 TMS570LS3137编写但不使用以太网的软件是否可以在 TMS570LS3134上运行而无需更改/重新编译?

谢谢!

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamas:

    除了 EMAC 和 FlexRay、 我认为这两种器件之间没有任何其他差异。 如果您未在代码中使用这两个外设、则它们是彼此软件兼容的、无需进一步修改。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我们不使用 EMAC 和 FlecRay、即 标准开发工具(GCC 和 HALCoGen)应将任何此类配置寄存器设置为非活动状态。 TMS570LS3137必须包含这些寄存器、但我尚未检查3134是否允许向这些地址写入相同的内容。

    换句话说、您的答案是什么意思?标准开发工具将生成具有3137和3134设置的逐位相同固件。

    如果意外不是、那么假定的额外步骤3137 (对于3134)会导致3134?

    谢谢!

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamas:

    换句话说、您的回答是否意味着标准开发工具将生成具有3137和3134设置的比特到比特相同固件?

    是的、它们将为 LS3137和 LS3134生成位到位相同的固件。

    我说这是因为如果您验证 TRM、该 TRM 会解释所有模块以及每个寄存器和位、这对于所有 LS31x 系列控制器是通用的。

    这意味着所有通用模块或外设在所有31x 控制器中都具有相同的位。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。