This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:连接到目标时出错:(错误-616 @ 0x0)从目标接收到的数据可能已损坏。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408054/mspm0c1104-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target-error--616-0x0-the-data-received-from-the-target-may-be-corrupt

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

目前我正在使用 LP-MSPM0C1104的 XDS110来跳转到我的应用。 当我想要进行调试时、我得到了这个错误。 我使用示波器检查了 SWDIO、发现波形看起来很奇怪。 有人能建议如何确保连接没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先尝试这些方法。

    1.使用较短的跳线

    2.配置低速 SWD 时钟