This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:.syscfg 中用于计时器 PWM 的影子加载和影子捕获/比较设置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407153/mspm0l1228-shadow-load-and-shadow-capture-compare-settings-for-timer-pwm-in-syscfg

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我有一个关于shadow loadshadow capture/compare计时器 PWM 的与的问题。

以下三项设置无法按照数据表中所述启用。 是否有办法启用它们? (MSPM0L222x、MSPM0L122x 混合信号微控制器数据表(TI.com))

shadow load为 TIMG5启用

当我shadow load在.syscfg 文件中为 TIMG5启用时、将显示以下消息:

2. shadow CCs 为 TIMG4、5、12启用

当我在.syscfg 中为 TIMG4、5和12配置影子 CCS、使其除以外的任何模式[Capture Compare value has immediate effect]时、将显示以下消息:

 shadow CCs 为 TIMA0启用

当我创建两个 PWM 实例时、将显示以下消息:

(例如、TIMA0设置没有问题。)

这两个 PWM 实例的详细信息如下:

PWM_0
选择的外设:TIMA0
通道更新模式:捕获比较值在计时器计数器达到0后的一个 TIMCLK 周期内生效

PWM_1
选择的外设:TIMG0
通道更新模式:捕获比较值立即生效

谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 SDK 和 SysConfig?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SDK 版本 mspm0_sdk_2_01_00_03和 SysConfig 版本1.21.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我会使用  SDK_2_01_00_03重现这些问题。

    我认为这些应该是 SysConfig 的问题。

    我将更新并与我们的软件团队一起修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比您的答复要多。

    >>我认为这些应该是 SysConfig 的问题。

    >>我将与我们的软件团队进行更新以修复它。
    请尽快告诉我时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在下一版本的 SDK 中修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您如此迅速地处理这件事。
    请告诉我 SDK 何时发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它应该在一个月内发布。