This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:UART 环回模式

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407611/mspm0g3507-uart-loopback-mode

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

根据 TRM、当 启用内部环回时、 TX 输出上发送的数据不会传播到 TX IO 引脚。

但当我使用该函数时、 我仍然可以测试 TX IO 引脚中的传输信号。

我使用 SDK 例程"uart_internal_loopback_stANDBY_RESTORE_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang"、并 使用 逻辑分析仪测试 LP_MSPM0G3507 BoosterPack 中的 TX IO 引脚 PB2。

我 想知道为什么实际情况与 TRM 不符。 是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是 SysConfig 的问题。

    在 SysConfig 生成的代码中、IO 仍配置为 UART TX/RX。

    您可以尝试手动删除这些代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    手动删除代码后、TX IO 引脚上没有更多信号。 谢谢!

    但是、 是否 可以通过 SysConfig 直接将此 GPIO 配置为 UART 而不是其他选项、或者可以手动更改?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇心、您是否 在应用中使用环回模式? 它的作用是什么?

    实际上 、我通常仅将其视为测试模式。

    但如果还需要这样做、我认为 SysConfig 应该支持单独配置 IO、我将向我们的团队提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我现在只是 M0的初学者, 这里有这个问题, 没有实际应用。

    感谢您的解决方案。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当我学习例程 uart_rw_multibyte_fifo_poll 时、我 是指 MSPM0 Academy of SDK、它说 该代码示例使用 M0 UART 的内部环回模式、因此没有需要配置的 LaunchPad 跳线。

    但是该例程的 SysConfig 不会启用内部环回、因此如果没有 LaunchPad 跳线、该例程将无法正常工作。  

    可能需要修改。