This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 EthernetIP 延迟计算和放大器;连接拓扑

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434596/am2434-am2434-ethernetip-latency-calculations-connection-topology

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将 AM2434BSFFHIALXR 与以太网 IP 现场总线协议 一起使用 、以及 SDK 最新版本(ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15)。

我们正在尝试使用线路拓扑、因为这是我们应用的一种优化布线方式、所以我们很想了解以太网 IP 数据传输延迟。

我们的 PLC 扫描时间<= 1ms。 您建议使用哪种连接拓扑(Line、Ring、Star)?

我 计划使用4/5个节点(评估板作为节点)来测量数据传输延迟,并将其外推为在线拓扑中的100个节点。 这是我们可以推断的东西 吗?  

您是否有任何其他方法/应用手册或计算器来完成 线路拓扑的以太网 IP 延迟?

我们知道 以下延迟、即存储和转发延迟、有线延迟、排队延迟、EIP 交换机延迟。 但什么是 直通延迟?  

尽早感谢您的帮助!

此致、

Rajesh