This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:PBIST 库帮助、用于通过 CAN 进行自检和诊断数据传输

Guru**** 2847470 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438025/rm48l540-help-with-pbist-library-for-self-test-and-diagnostic-data-transmission-over-can

器件型号:RM48L540
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我正在进行一个实验、对超小型卫星的机载计算机进行辐照、我希望将 PBIST 库用于诊断目的。 我的设置中包括温度和电流传感器、我们通过 CAN 将实时数据传输到计算机。 我想将来自 PBIST 测试的诊断数据集成到这个遥测数据流中。

您能否提供有关如何在这种背景下实施 PBIST 的指导、或者介绍如何在芯片上运行自检以及通过 CAN 发送诊断数据的任何示例代码?

非常感谢您的帮助!

Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    下面的链接中提供了 SafeTI 诊断库代码:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    它基本上包括针对不同 Hercules 控制器的诊断代码。

    您可以导入与 RM48相关的诊断项目、并在其中找到与 RM48控制器相关的所有诊断代码。

    此外、如果在 HALCoGen 中启用以下复选框、它还将在项目初始化时生成 PBIST 自检代码。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。