This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:仅使用 R5F 用例中的 SIL2

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438003/am2431-sil2-in-the-use-case-of-only-r5f-is-used

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

我的客户有一个 Questiohn。


AM243x 已获得 SIL2认证。

是否假定在安全岛中使用 M4F?
或者不依赖于 M4F 的使用?

例如、SIL2认证在甚至仅使用 R5F 内核的情况下是否有效?

谢谢。此致、

英明