This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:FSI ePWM 同步示例

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436750/am263p4-fsi-epwm-sync-example

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

关于以下注意事项: 针对应用中的多个器件使用快速串行接口(FSI)

节点是包含 CLB 的器件、其中 ping 帧的接收可触发 EPWM 同步。

是否存在用于基于 AM263P4的节点的等效"仅芯片"机制(请在没有 CLB 的情况下)?

在模块集成图中、FSI RX 模块会以某种方式影响 ePWM 同步:

但在 FSI 章节中、我看不到这种关系有进一步的解释。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier、

    感谢您的耐心。 "实时控制子系统(CONTROLSS)-交叉开关(XBAR)"部分对该连接进行了说明。

    请参阅 SDK 中提供的 EPWM 同步示例。

    AM263Px MCU+ SDK:EPWM 同步

    这里提到了可用的同步输入选项包括 FSI_RX[0:3]_TRIG[0:3]。  

    查看此示例后、如果有任何其他问题、请告知我们

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zackary。 我在 TRM 中看错了地方(FSI 章节)。 我将尝试示例。