This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:LaunchPad 和原型板之间的 WDT 操作不同

Guru**** 2601245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435856/mspm0l1306-wdt-operation-is-different-between-launchpad-and-prototype-board

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户已在 launchpad 和原型板上测试了一个简单的 WDT 测试代码。

结果是 aunchpad 没有问题、但客户的原型板无法正常运行。

WDT 测试代码流程:WDT 馈送每4秒运行一次、LED 闪烁

但是对于原型板、在第一次 WDT 馈电运行后、LED 不会再次闪烁。

似乎未正常运行。

你有什么建议或建议来解决这个问题?

或者我们需要查找以进行故障排除的任何内容?

提前感谢您。

此致、

Kenley