This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:PA1和 PA0在48引脚 MSPM0l2228控制器中不能用作 GPIO

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437706/mspm0l2228-pa1-and-pa0-is-not-working-as-a-gpio-in-48-pin-mspm0l2228-controller

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

大家好、

      我正在使用 MSPM0l2228SPT(LQFP-48)、因为两个 引脚不能作为 GPIO 和 PWM (PA0和 PA1)工作。

我正在检查两种配置、它们都不工作。因此、请检查并提供解决方案。

   谢谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PA0和 PA1是开漏 IO。 它需要外部上拉电阻器才能运行。  

    此致、

    Cash Hao