This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:板 ID 存储器使用

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437538/tmdscncd263p-board-id-memory-usage

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

您好!

我的客户 有一个关于板 ID EEPROM 的问题。
EEPROM 是否有特定用途?
是否可以不将其安装在客户电路板上?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    [报价用户 id="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437538/tmdscncd263p-board-id-memory-usage 我的客户 有一个关于板 ID EEPROM 的问题。
    EEPROM 是否有特定用途?[/QUOT]

    是、这用于存储电路板 ID 和 MAC 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437538/tmdscncd263p-board-id-memory-usage 是否可以将其安装到客户主板上?
    [报价]

    是如果客户不需要、则可以选择退出。 这些信息也可以存储在闪存上。