This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:Sitara 系列 MCU 中的片上闪存/非易失性存储器

Guru**** 2527070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436657/am2632-q1-on-chip-flash-non-volatile-memory-in-sitara-series-mcu

器件型号:AM2632-Q1

工具与软件:

您好!

我对 AM2632-Q1 / Sitara 系列微控制器有非常基本的疑问、想要确认我的问题。

我们是否有片上闪存或系列中的任何非易失性存储器。 我已通过数据表、也看过了评估板原理图。 显然、需要连接外部 NOR 闪存(通过 QSPI)。 我是对吗?

如果是这样、那么了解不在片上安装闪存的合理性将会很有趣。 有任何提示吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    感谢您的提问。

    我们是否有片上闪存或系列中的任何非易失性存储器。 [报价]

    AM263X 系列不支持片上闪存。

    [报价 userid="630625" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436657/am2632-q1-on-chip-flash-non-volatile-memory-in-sitara-series-mcu ]我已经通过数据表、并且看过了评估板原理图。 显然、需要连接外部 NOR 闪存(通过 QSPI)。 我对吗?

    是的、您的理解是正确的。 AM263X 具有 QSPI 接口(串行)。 器件中的一个 QSPI 实例主要用于从四通道 SPI 闪存进行快速引导。

    请参阅 AM263X TRM 第5节 .3.1引导模式引脚映射 以查看 AM263X 中支持的引导模式


    AM263X 还 具有 GPMC -通用存储器控制器(并行) 、这是一个专用于连接外部接口的统一存储器控制器
    存储器件、例如:

    •类似 SRAM 的异步存储器和应用特定集成电路(ASIC)器件
    •异步、同步和页面模式(仅在非多路复用模式下可用)突发 NOR 闪存器件
    •NAND 闪存
    •伪 SRAM 器件

    请参阅 AM263X TRM 一章 13.3存储器接口 有关 AM263X 中支持的存储器接口的更多详细信息



    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rijohn 的回答。 该操作可以解决我的疑问。