This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:用于 CCS Theia mspm0工程的.githignore 模板

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437211/mspm0g3507-gitignore-template-for-ccs-theia-mspm0-project

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、

我将 CCS Theia 1.5.1用于 mspm0g3507控制器。

我将使用 GITIA 和 Sourcetree 对我的源代码进行版本控制。

是否有任何.githignore 模板文件或任何建议或指南可以帮助我制作自己的.githignore 文件?

提前感谢!

Matze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matze:

    githignore 由您决定,您不想在 git 存储库中跟踪这些文件。 通常、当我使用一个 MCU 时、我保留所有文件、或者我编辑并忽略调试文件夹。

    此致、
    Luke