This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:BSL 调用引脚设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437178/mspm0g3507-bsl-invoke-pin-setting

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在使用该控制器时、我遇到了 BLS 调用函数。 在我的项目中、我出于不同的目的使用了 PA18。 但后来我发现 PA18是默认的 BSL 调用引脚。 现在我尝试将此引脚重新映射到任何其他 GPIO。 我刚刚创建了简单的闪烁 LED 代码、在 SysConfig 工具中我只添加了 configure NVM 和 未选中的启用 BSL。 (它是否起作用?) 因为每当我在 SysConfig 工具中添加配置 NVM 时、在加载该固件时都会出现放置失败错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    是要完全禁用 BSL 检查还是重新分配引脚? 这两个步骤都可以通过 SysConfig 中"引导加载程序(BSL)配置"下的配置 NVM 部分来完成。

    您能展示整个输出还是共享简单的项目? 我不希望仅仅通过调整该设置就出现负载失败误差。

    此致、
    Luke