This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SPI 和 QSPI 引导模式。 使用没有专用复位引脚的外部闪存。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436064/am2431-spi-and-qspi-boot-modes-using-an-external-flash-w-o-a-dedicated-reset-pin

器件型号:AM2431

工具与软件:

尊敬的 Team AM243:

我的客户遇到了以下有关引导模式、尤其是 QSPI 的问题。

使用的主引导模式是 SPI 引导模式、但它们连接了 QSPI (所有4个数据引脚)、并想要 转换到 QSPI 引导模式。

TI 建议他们通过切换 SPI bootflash 上的 RESET 引脚以在 SBL 中添加 QSPI 复位、从而将闪存重新置于清除状态;还建议将 RESET 线路从 SOC 连接到闪存器件。 ROM 和应用 FW 可以以不同的方式配置 SPI 闪存、因此当 SOC 复位时、它也应复位闪存器件、然后 ROM 可以从干净状态引导;反之亦然。

然而、与使用 TI EVM 的实现方式相比、客户的闪存器件没有专用的复位引脚。

根据闪存器件的数据表、
1) 1)复位引脚与 HOLD#相同、它是 QSPI 的 DO3共享引脚。 因此、该复位引脚仅适用于 SPI 模式、不适用于 QSPI 模式。
2) 2)由于没有可用于 QSPI 引导模式的复位引脚、这是否是我们切换到 QSPI 引导模式的阻止因素?
3) 3)如果我们必须保持1s-1s 模式、我认为 bootROM 也使用1s-1s 模式、我们是否仍需要将 SoC 的复位连接到闪存器件?

TI 已经作了答复。

TRM 的以下部分介绍了复位需求

4.4引导模式

4.4.1 OSPI、xSPI、QSPI、SPI 引导

使用 SPI 时、您可以选择支持复位的8引脚器件、因为这可用于在发生任何 导致 SPI 器件无法响应软件命令的故障时恢复所连接器件。

使用 QSPI 时、您可以使用8引脚、但该器件限制为冷复位–如果器件不响应软件命令、则必须执行电源复位才能恢复器件。

跟进客户询问...

仍有关于在应用固件中以 QSPI 模式运行时它是否会导致故障的问题、然后发出热复位(请注意、此处没有 QSPI 复位)、这将返回使用1-1s 模式的 bootROM 代码。  这可能是一个问题。

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 ROM 团队,以下是他们的回应  

    ROM 假设对于任何 O/Q/X/SPI 闪存器件、我们最初都可以在1S 模式下与它们进行交互。 可以通过任何更高级别的软件在8s 至8d、4s 至4D 的各种模式下设置八通道和四通道闪存、从而提高吞吐量。

    如果在 ROM 尝试在1S 模式下执行初始握手时发出热复位并且闪存本身不会复位、则闪存器件很可能会忽略这些命令、从而导致引导失败

    TRM 可能没有全面详细介绍这一点、但指出如果您使用的是 QSPI 并且它没有 RESET 输入引脚、那么热复位很可能会导致引导失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的响应。  

    Hong