This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:关于 RBL 身份验证的失效防护机制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429803/am2732-q1-regarding-fail-safe-mechanism-of-sbl-authentication-by-rbl

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

工具与软件:

大家好、团队成员:

在启动期间、如果 RBL 无法验证 SBL、RBL 是否会在闪存的任何其他位置查找另一个 SBL 映像?

如果需要、您能告诉我们有关如何将这种 A/B 机制用于 SBL 的详细信息吗?

此致、

Shyam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    根据 TRM 表5-1:

    RBL 将检查主要 SBL 映像上的 QSPI 闪存并备份 SBL 映像。 主 SBL 位于地址0x000000、备用 SBL 位于地址0x40000。

    /**
     *@简要主 QSPI 闪存引导地址
    */
    #define BOOT_QSPI_PRIMARY_ADDR (0x0U)

    /**
    *@次级 QSPI 闪存引导地址简介
    */
    #define BOOT_QSPI_SECONDARY_ADDR (0x40000U)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

     它是否是 RBL 查找辅助 SBL 的0x40000固定位置?

    我们可以在闪存中更改此位置吗?

    此致、

    Shyam。