This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:关于 TI AM2732上提供的一次性编程(OTP)存储器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429798/am2732-q1-regarding-one-time-programming-otp-memory-available-on-ti-am2732

器件型号:AM2732-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我只想了解 一些关于 AM 2732芯片组上可用 OTP (一次性可编程)存储器的详细信息

>什么是 OTP 存储器可用?

>存储安全密钥(用于验证 SBL )需要多少内存?

>我们可以从 SBL/应用程序访问 OTP 存储器吗? 如果愿意、请指定可以通过哪个 SDK API/组件访问 OTP?

此致、

Shyam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    如果您已为 AM273x 下载了 sbl_keywriter (OTP_writer)、 README_FIRST_AM273X.html 中的"可编程密钥"部分将具有可用于 AM273x 的可编程存储器:

    2倍的512+256位

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的答复。 您可以告诉我 AM273x 的"sbl_keywriter"的相关来源吗?

    我想知道我们可以用 SBL 或应用程序中的 API 来存取 OTP 存储器。

    此致、

    Shyam。