This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104无法上传软件、也无法执行出厂复位

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436609/mspm0c1104-mspm0c1104-cant-upload-sw-and-also-cant-preform-factory-reset

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好、我正在尝试  在我的项目(SEDG 研发)中使用 MSPM0C1104SDDFR SOT-8版本。  
在开发阶段、我还 使用 LP-mspm0c1104。  

之所以出现该问题、是因为我们需要使用 SWC、SWD 引脚、但我们不想暂时丢失软件上传选项。
从阅读这些文档中可以 看出、如果我建立 SW POR (SYSCTL_RESETLEVEL_LEVEL_POR)、它会重新配置 SWD、SWC 引脚以进行串行调试。  
不幸的是,在尝试一个测试代码做 POR 后,设备(按照预期操作代码)停止响应,当我尝试上传软件时,我收到 一个 "DAP 连接错误"。  

尝试使用"MSPM0_DAP"执行"恢复出厂设置"似乎失败(由于相同的 Factory_Reset_Tool 问题)、那么我如何进行恢复出厂设置?
如何利用 MC 重新获得 SWD?
此外、 当我要使用 SWD、SWC 引脚时、避免锁定的最佳方法是什么?


感谢您的支持!