This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 连接 AWRL1432引脚定义-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434560/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-connect-awrl1432-pin-define---arm-based-microcontrollers-forum---arm-based-microcontrollers---ti-e2e-support-forums

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

大家好

我在与 XDS110调试探针有关时遇到问题

我的 PC 上安装并配置了所有功能、所有功能均可与旧的 XDS110配合使用

但是、我们购买了一个新的驱动程序、连接到 PC 后、在设备管理器上看不到德州驱动程序、

D1 LED 保持关闭状态、这是 xdsdfu 命令的结果

c:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2015德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。

有什么建议吗?  

谢谢