This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G1505

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, UNIFLASH, MSPM0G1505, MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436282/mspm0g3507-mspm0g1505

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MSPM0G1505、、 MSPM0L1306、MSPM0L2228

工具与软件:

您好-此选项是否可用于 MSPM0G1505? Uniflash 中的引导加载程序(串行)选项仅提供以下三个选项:

MSPM0G3507

MSPM0L1306

MSPM0L2228

我们正在寻找合适的主机软件、以便能够使用 MSPM0G1505上的引导加载程序通过 UART 更新闪存。

谢谢

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:
    UNIFLASH 不支持 MSPM0G1505。 您能与我确认您正在使用最新版 UNIFLASH 吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    昨天我已从 TI 的网站 UNIFLASH 软件编程工具| TI.com 下载 UNIFLASH   版本:  8.8.1.4983。不确定是否有更高版本可用。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:
    您能给我发送一个错误的屏幕截图吗?
    此致、
    Diego Abad