This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:UNIFLASH 和 SBL 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436059/tmdscncd263p-uniflash-and-sbl-questions

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在 QSPI (1S)引导模式下将具有 sbl_ospi.release.tiimage 的 UNIFLASH 与我的多核应用程序配合使用。 它运行良好、应用程序运行。 但是,我真的不知道幕后发生了什么。

问题1: EVM 上有两个外部闪存器件。 请在哪个器件上刷写了 SBL 和.appimage?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    SBL 和.appimage 被刷写到 OSPI NOR 闪存器件中。

    在 AM263Px 上、器件只能从连接到 OSPI 片选0 (OSPI_CSn0)的闪存器件引导。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    非常感谢。

    问题2:  很大的影响 Q SPI (1S)在引导模式表中、它是一个拼写错误吗? 它是否可以实际显示  o SPI (1S)?

     

    问题3: 1S (4S 和8S)是什么意思? 这是否意味着它使用了1条、4条或8条 DQ 线?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    [报价用户 id="479799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436059/tmdscncd263p-uniflash-and-sbl-questions/5506055 #5506055"]

    问题2:  很大的影响 Q SPI (1S)在引导模式表中、它是一个拼写错误吗? 它是否可以实际显示  o SPI (1S)?

    [报价]

    否、引导模式表是正确的。 引导模式表复制自器件数据表、因此将其添加到了用户指南中。

    OSPI/QSPI (1S)模式本质上是相同的-这只是意味着正在使用一条数据线。

    [报价用户 id="479799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436059/tmdscncd263p-uniflash-and-sbl-questions/5506055 #5506055"]

    问题3: 1S (4S 和8S)是什么意思? 这是否意味着它使用了1条、4条或8条 DQ 线?

    [报价]

    是的、这是指数据线的数量。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brennan、

    如前所述、我的多核程序在 QSPI (1S)模式下启动。 它还会以 OSPI (8S)模式启动。 但是...

    问题4. :...it 不能在 QSPI(4S)模式下引导。 是否有已知的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    TMDSCNCD263P (IS25LX256-LHLE)上的 OSPI 闪存器件只能在1S 和8S 模式下运行。 请参阅  IS25LX256-LHLE 数据表中的第4节: https://www.issi.com/WW/pdf/25LX-WX256-128.pdf 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 有道理的。

    我想4S 模式不应该在 EVM 用户指南中列为有效模式。 我请求在文档反馈中将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎大家、我会确保文档的下一个修订版中删除了4s 模式。

    此致、

    Brennan