This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用 CAN 引导加载程序对 MSPM0G3507进行编程的过程是什么

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436408/mspm0g3507-what-is-the-procedure-to-program-the-mspm0g3507-using-can-bootloader

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我 想 使用 CAN 刷写 MSPM0G3507。 做这件事的程序是什么?

 如果有任何参考文档或代码可用、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们提供了一个示例、说明 如何使用 LP-MSPM0G3507作为主机、通过我们 SDK 中的 BSL CAN 接口对 MSPM0 MCU 进行编程。  
    此致、
    Diego Abad