This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:CCS Theia 需要8字节对齐

Guru**** 2534750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436661/mspm0g3107-ccs-theia-requires-8-byte-alignment

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

我尝试使用以下 PR 在 MSPM0G3107上使用 Zephyr。 我能够获得基本的支持工作。 但是、我在尝试使用 LaunchPad 上的 XDS110加载 Zephyr 应用时在 CCS Theia 中遇到了一个奇怪的问题。 出于某种原因、CCS 中的闪存加载程序要求以8字节为增量进行闪存写入。

这似乎是一个已知错误、 如此处所示。 我能够通过执行那里建议的修改来使事情发挥作用、但正如 PR 中强调的那样、这似乎是 CCS 的限制、而在 Zephyr 端不是问题。 有没有计划解决这个问题? 我认为如果人们能够使用 CCS 进行调试、即使在使用 Zephyr 的情况下也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:
    目前、我们有计划解决这个问题。 但是、 由于这个月和下一个月的软件团队项目截止日期、可能要到明年年初才能完成。
    此致、
    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 即使需要时间、也要知道它将是固定的。