This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:输入时序要求

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432689/rm46l430-input-timing-requirement

器件型号:RM46L430

工具与软件:

嗨、团队:

 根据数据表、VIL 和 VIH 之间的上升/下降时间指定为 tin_SLEW=1nsmax。


Q1:这是否意味着 MCU 输入电压的上升/下降时间 必须小于1ns?
Q2:所有输入端子是否都必须满足这些规格?
Q3:如果上升/下降时间超过1ns、那么运行是否会出现问题?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大桥

    由于印度的排华节假日、敬请期待延迟回复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大桥

    [报价 userid="520939" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432689/rm46l430-input-timing-requirement ]Q1:这是否意味着 MCU 输入电压的上升/下降时间 必须小于1ns?

    上升/下降时间应小于1ns。

    [quote userid="520939" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432689/rm46l430-input-timing-requirement 问:所有输入终端是否都必须符合这些规范?

    是的、所有 GPIO 输入端子都应满足此要求。

    [quote userid="520939" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432689/rm46l430-input-timing-requirement Q3:如果上升/下降时间超过1ns、操作是否有问题?

    它会导致 IO 单元额外老化。 信号位于 VoH/Vol 中间范围的时间越长、在电压缓冲器上就会出现更多磨损。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的支持。

    这会导致 IO 单元额外老化。 信号在 VoH/Vol 中间范围内的时间越长、在电压缓冲器上就会出现更多磨损。

    为什么 Voh/Vol 中频段的信号给电压缓冲器造成磨损?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大桥

    当设备处于"未定义状态"时、*消耗的电量可能比平时多得多(可能导致设备死亡)。 这是因为在这种状态下、芯片内的某些电路元件全部"导通"、基本上在 Vcc 和 Vss 之间产生一个死短路。 因此在大多数数字 IC 上必须避免这种情况。

    您可以一次性参阅以下链接以了解更多详细信息吗:

    数字逻辑-当电压处于不确定的区域时会发生什么情况? -电气工程堆栈交换

    为什么 TTL 和 CMOS 电路在0和1逻辑之间具有不确定区域? - Quora.

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的支持。

    Q1:我们是否可以将 SN74LVxx 系列器件用于输入信号? 如果不适用、是否有推荐的系列?


    问题2:客户觉得对于1ns 的要求比较严格 电路是否有满足这一要求的技巧? (例如、通过使信号线短路来降低容差、使用较小的倾卸电阻等。)

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoma:

    对于响应延迟、我们深表歉意、

    我们在原理图中使用了一些 SN74xx 系列多路复用器等。

    我想您可以将这些器件用于您的实施。

    您可以通过以下链接查看我们的原理图:

    TMDXRM46HDK 开发套件|德州仪器 TI.com

    LAUNCHXL2-RM46开发套件|德州仪器 TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。