This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS5700714APZQQ1信号输出异常

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426254/tms570ls0714-tms5700714apzqq1-signal-output-is-abnormal

器件型号:TMS570LS0714

工具与软件:

TMS5700714APZQQ1 信号 输出  异常、 请参阅   detailse2e.ti.com/.../Analysis-report-of-TMS5700714APZQQ1.pptx 的 PPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想回答几个问题:

    1.此电路板是定制电路板还是特定于 TI 的电路板?

    2.两个控制器的控制器上的部件名称是否相同? 如果可能、请分享它们的图片。

    3.两个控制器上加载的应用程序是否相同?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.定制板
    2、由于之前涂覆过,有缺陷的芯片上的标记信息不清楚,但在 PPT 中可以查询有缺陷芯片的批次信息。

    3.两个控制器上加载的应用程序相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.定制板
    2、由于之前涂覆过,有缺陷的芯片上的标记信息不清楚,但在 PPT 中可以查询有缺陷芯片的批次信息。

    3.两个控制器上加载的应用程序相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,我对其他问题的反应很不满意。

    您是否仍然受困于此问题? 如果是、那么我可以立即开始处理它、并尝试提供更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以针对该问题设置一个实时调试会话。

    之所以需要这样做、是因为控制器 GIO 引脚通常不会在任何延迟下运行。 如果控制器出现某些问题、则它将完全出现故障、但在本例中、您认为它们的运行速度会有一些延迟。 因此、我想在您如何操作引脚上验证完整路径。

    我的时间为上午10点至下午7点 IST (印度标准时间)、因此根据您的空闲情况、请安排会议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 我们 有  很多  坏的 问题    ,继电器间歇性移动, 请  注意  这个 问题 。
    至于     继电器  间歇性移动的问题,      我分析如下:我 将        示波器探针的一端连接 到        芯片的 RELAY_SET 和 RELAY_RESET 信号, 将  另一 端接地, 并 发送 指示  真正   在 这个 时候移动。    发现       U1 芯片发送的信号 是 间歇性的、      图片的细节 在   PPT 中显示。

         我     之前在 PPT 中的翻译有问题、 现在 我 已 更改、  您 可以   在  attachmente2e.ti.com/.../Analysis-report-of-TMS5700714APZQQ1_2800_1111_2900_.pptx 中查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以有一个实时调试会话?

    我的时间为上午10点至下午7点 IST (印度标准时间)、因此根据您的空闲情况、请安排会议。