This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:PWM 波形不是很矩形。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436260/mspm0c1104-pwm-waveform-not-quite-rectangular

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSP430G2452

工具与软件:

您好!

我正在 MSPM0C1104 LaunchPad 上使用 PWM 输出。

我使用 PWM 死区示例:tima_timer_mode_pwm_dead_band_lp_MSPM0C1104_nortos_gcc。

所有引脚均为空载。

但我的信号最高不能达到3.3V (Vdd-0.5V)、也不能降到0V (Vss+0.4V)。 因此信号摆幅只有2.4V。  它  处于规格限制范围内。

在没有负载(0mA)的情况下是否正常?  

此致。 Nicolas。

这里是1个屏幕截图、一个在60kHz 下、一个在2kHz 下。

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 LaunchPad 原理图、引脚上是否还有其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、感谢您的回答。

    我检查了一个 msp430g2452 lanchpad =>相同的问题。

    这只是我的探头。