This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634上的 SBL 问题:验证 MCELF 映像

Guru**** 2526890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430703/am2634-issue-with-sbl-on-am2634-validating-mcelf-images

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好!

我们正在使用 SDK 10.0和 AM2634 MCU。 我们实现了一个次级引导加载程序(SBL)、该引导加载程序需要从闪存加载 MCELF 映像(经过签名和加密)。  我们在闪存中分配了两个空间来存储 MCELF、这样、在发生更新时、如果传输的映像损坏、我的 SBL 仍可以加载第二个。

我们在 SBL 中用于验证映像的函数包括:

  • Bootloader_authStart()
  • Bootloader_authUpdate()
  • Bootloader_authFinish()

我们遇到的问题如下:如果第一个映像没有有效签名(例如、它已损坏或未签名)、当我们检查第二个映像时、SBL 会卡在无限循环中。

我们想知道:

  1. 在第一个函数失败后、为了验证第二个 MCELF 是否正确、要调用的正确函数顺序是什么?
  2. 如果检查成功、验证函数还会启动内核。 是否可以在不启动 MCELF 的情况下检查它的正确性?

提前感谢您的帮助!

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您的查询、请允许我调查此问题、并在11月4日之前回来。 在本周即将结束的假期中、我们对延误深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们遇到的问题如下:如果我检查的第一个映像没有有效签名(例如、它已损坏或无符号)、当我们检查第二个映像时、SBL 会卡在无限循环中。

    尊敬的 Alessandro:

    我需要一些信息:

    AM263x SoC 安全性是否已启用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看勘误文档时、我看到这是: https://www.ti.com/lit/er/sprz488e/sprz488e.pdf

    签名和用例看起来像是 i2403勘误表。 请确认一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还获得  确认、表示我们计划在 AM263x 器件的下一个 PG 中解决此问题。

    计划于2025年2月发布第一个样本(FCS)。

    生产时间表可能是2025年7月左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我确认我们正在努力实现安全性。 使用 SDK 的功能时会遇到问题、但如果我理解正确、即使在 ROM 启动代码中也会出现同样的问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SDK 功能时遇到问题、但如果我理解正确、即使在 ROM 启动代码中也会出现同样的问题、是否正确?

    是的、这是正确的、ROM 代码中存在问题、它无法从冗余位置引导、我们正在努力在 AM263x SoC 的下一版本中解决此问题、时间表如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何可实现可靠 SBL 更新的软件权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此勘误表中没有软件权变措施。