This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:闪存耐写次数

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435516/mspm0c1103-flash-memory-endurance-numbers

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

您好!

您能帮助我解释一下闪存的可擦写次数、特别是术语"NE (MAX)"吗?

这是否意味着每个闪存单元可以在被严重损坏之前擦除802 000次?

谢谢、此致、

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我想你应该跟随 NWEC(100k)。 NE 仅用于擦除、但通常您将在擦除后写入。 因此、擦除/编程周期耐久性意味着更多。