This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634与 eMMC 参考设计集成、或 eMMC 的 MMC0接口

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422137/am2634-q1-am2634-integration-with-emmc-reference-design-or-mmc0-interfacing-of-emmc

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

大家好!

请支持提供与 AM2634集成的 eMMC 参考设计。

是否可以将 SD 卡和 eMMC 与 MMC0引脚一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    AM263x 上的 MMC 支持 SD 卡和 MMC 卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 eMMC 支持 SDINBDA6-128G-ZA1 (eMMC 5.1 HS400)是否可以与 AM2634连接。

    您能不能建议为 AM2634-Q1芯片识别任何 eMMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    AM263上的 MMC 支持 MMC4.3规范。 我还没有研究 MMC5.1和 MMC4.3之间的差异。 我认为 MMC5.1并不是完全受支持的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    请您提供支持

    此 eMMC (SDINBDA6-128G-ZA1)支持(eMMC 5.1 HS400)是否可以与 AM2634连接。 因为 AM2634支持 MMC4.3规范。

    我们无法找到 eMMC 4.3标准。

    您能不能建议为 AM2634-Q1芯片识别任何 eMMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    MMCSD 主机控制器的设计符合数据表和 TRM 中所述的标准(4.3)。  不完全支持 eMMC 5.1存储设备。

    您能否推荐适用于 AM2634-Q1芯片的任何 eMMC?

    很抱歉、我没有支持的 MMCSD 卡列表。 所有 MMC 4.3存储设备都应得到支持、而不会出现任何问题。