This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:4核 FreeRTOS 示例

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431812/lp-am263p-4-core-freertos-example

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

是否有任何示例项目 在 FreeRTOS 中使用全部4个内核?

我在中看到过类似的东西  "MCU+ SDK for AM263x"的项目、但不是"MCU+ SDK for AM263Px"的4核示例

或者、"MCU+ SDK for AM263x"可用于 LP-AM263P 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    适用于 AM263x 的 MCU+ SDK 用于  AM263x  的信号处理操作。 对于 LP-AM263P、您必须使用  AM263Px MCU+ SDK。

    我们会很快回答您的第一个问题。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brennan、我已经确保"MCU+ SDK for AM263x"已从 Mac 中删除、我将等待解答有关 FreeRTOS 4个核心示例的初始问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我希望您能获得有关4核 FreeRTOS 示例的问题的更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    AM263Px SDK 中的空工程包括2个内核(r5fss0-0和 r5fss0-1)。 可以为  r5fss1-0和 r5fss2-1创建两个工程、然后将它们添加到系统工程中。

    如何将工程添加到系统工程中:

    在 CCS 中打开 system.xml、  

    2.从"器件内核"面板中选择 cortex_r5_2

    3.从"Project Configuration"中选择项目