Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230E6PM
工具与软件:
您好!
Im 尝试创建一个计时器、以定期触发 TM4C1230E6PM 上的中断。
下面是我提出的最小示例:
// --- Includes
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
// --- Typedefs
typedef void (*pFctHandler)(void);
typedef const struct
{
uint8_t TIMER_NR;
uint32_t SYSCTL_TIMER;
uint32_t TIMER_BASE;
uint32_t TIMER_CFG;
uint32_t TIMER_A_OR_B;
uint32_t TIMER_INTERVAL_US;
uint32_t INT_FLAGS;
pFctHandler callbackFct;
} timerHW_t;
// --- Local Function Prototypes
void test_tick(void);
// --- Variables
timerHW_t tmr =
{
.TIMER_NR = 0,
.SYSCTL_TIMER = SYSCTL_PERIPH_TIMER2,
.TIMER_BASE = TIMER2_BASE,
.TIMER_CFG = TIMER_CFG_PERIODIC,
.TIMER_A_OR_B = TIMER_BOTH,
.TIMER_INTERVAL_US = 1000, // not implemented
.callbackFct = test_tick,
.INT_FLAGS = TIMER_TIMA_TIMEOUT,
};
int main(void)
{
// Set Clock
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ); //80MHz SysClk
// Enable Interrupts
IntMasterEnable();
// Enable the peripheral
SysCtlPeripheralEnable(tmr.SYSCTL_TIMER);
// Wait for the module to be ready.
while(!SysCtlPeripheralReady(tmr.SYSCTL_TIMER))
{
}
// configure Timer
TimerConfigure(tmr.TIMER_BASE, tmr.TIMER_CFG);
TimerLoadSet(tmr.TIMER_BASE, tmr.TIMER_A_OR_B, SysCtlClockGet());
// Register the interrupt handler
TimerIntRegister(tmr.TIMER_BASE, tmr.TIMER_A_OR_B, tmr.callbackFct);
// Start the timer
TimerEnable(tmr.TIMER_BASE, tmr.TIMER_A_OR_B);
TimerIntEnable(tmr.TIMER_BASE, tmr.INT_FLAGS);
while(1)
{
// do nothing
;
}
}
void test_tick(void)
{
TimerIntClear(tmr.TIMER_BASE, tmr.INT_FLAGS);
// Why is this line needed?
TimerLoadSet(tmr.TIMER_BASE, tmr.TIMER_A_OR_B, SysCtlClockGet());
}
与此相关的问题如下:
- 为什么需要81号线? 当达到负载0时、带有 TIMER_CFG_PERIODICENT 的计时器是否应该不会自行复位? 没有这一行,我基本上卡在 test_tick ()
- 当第81行处于活动状态时、我注意到第78行之间的时钟计数不一致。 它通常在预期的80 000 000 (80 000 192)左右、但在两者之间偏离显示[0 (???)、70 000 000、68 000、79 000 ]。 计时器不应该非常精确地确定调用之间发生的时钟周期数吗?
提前感谢您的任何帮助!