This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x MCU+ SDK 10.00.00上的微控制器 AM2634和 F2800157QPNRQ1的 µ-velOSity®︎ 安全 RTOS 支持可行性

Guru**** 2391565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434497/am2634--velosity-safety-rtos-support-feasibility-for-microcontroller-am2634-and-f2800157qpnrq1-on-am263x-mcu-sdk-10-00-00

器件型号:AM2634

工具与软件:

你(们)好

在我们的一个项目中、我们使用 AM263x MCU+ SDK 10.00.00上的微控制器 AM2634和 F2800157QPNRQ1进行设计

"RTOS -> µ μ C-velOSityRegisteredSafety RTOS"下。

 AM263x MCU+ SDK 是否支持 T Ü V-velOSityRegisteredµ RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的提问、请允许我在内部检查并最迟在星期五之前回复。

    GHS 声明支持具有 MPU 的 ARM v7内核(AM263x)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、 如果您已经与 GHS 团队建立了通道、您可以向 GHS 团队核实 AM263x SoC 上 µ-velOSityRegisteredSafety RTOS 端口的可用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    谢谢、我们尚未与 GHS 一起创建渠道。 如果可能、请在 GHS 中分享 POC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我们从 GHS 网站获得了足够的详细信息、AM2634在 GHS RTOS 中提供支持