This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:将 RGMII 更改为 RMII

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432119/am2434-change-rgmii-to-rmii

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的专家:

是否有一个类似的检查清单、其中至少需要配置一些寄存器、才能在 CPSW 上将其从 RGMII 更改为 RMII。
此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    您正在使用哪个 SDK?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    一般来说、寄存器组应该不受 SDK 版本的影响。

    我想它是 MCU-SDK、但项目基于 RT-Kernel。 不确定这是基于哪个 SDK 构建的。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    让我在内部向您 ping 一下、以讨论客户用例。

    此致

    Ashwani