This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:AM263P + DP83822 MII 环回

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434021/lp-am263p-am263p-dp83822-mii-loopback

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:DP83822I

工具与软件:

您好!

 

  我们面临中的以太网通信问题 Dp83822i Phy .

在 PHY 寄存器中尝试了多项设置、并提到了以下状态。

 

控制器:AM263px

 

控制器到 PHY:

 

  1) MDIO 引脚-读取/写入 PHY 寄存器-正常

  2) 2) PHY 地址检测               -正常

  3)启用环回模式时,环回功能不工作(内部发送和接收)     - 不正常

 

PHY 到 PC:

 

  1) 1)一次、当启用环回模式并且 PHY 与 PC 之间使用以太网电缆连接时、两者之间会发生数据包传输

       PC 到 PHY。 这不是预期的行为。   - NOT OK      

   2)在正常模式下(当环回模式被禁用时)-发送/接收不工作(在 PC 和 PHY 之间)   -不好         

   3) 3)自动协商(100/10Mbps 半双工和10Mbps 全双工)-工作(来自0x0005寄存器的读取状态)、

     但 PHY 与 PC 之间没有通信、反之亦然。  -不好

  4) 100Mbps 全双工自动协商不起作用(仅其自动协商为100Mbps 半双工)   -不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:

    在这里、我需要更多信息。

    1.客户能否提供 GEL 脚本"AM263P_cpsw_mdio_config.gel"的转储。 请参阅此常见问题解答以了解如何使用 GEL 文件: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1040141/faq-mcu-plus-sdk-am243x-how-do-i-get-cpsw-diagnostic-statistics-using-debug-gels-in-mcu-sdk-enet-lld (相反、请为 AM263Px 使用上述 GEL 文件)

    2.客户是否验证了 BMCR 和 BMSR 寄存器的内容、是否符合预期(根据他们的配置)

    3.如果我理解正确,在情况下  回送 模式下、数据包在 PC 和 PHY 之间传输、而正常情况下、则不传输数据包。

    Unknown 说:
    100Mbps 全双工自动协商不起作用(它的自动协商仅限于100Mbps 半双工)   -不好 [报价]

    4.是否可以获得一些代码片段如何配置上述内容?

    5.探测 MDI 链路有助于验证线路上是否出现自动协商脉冲。 如果对 MDI 终端有疑问、则在此处验证正确的信号电平也很有用。 过去、我发现这是客户在 AM263Px 上集成不同 PHY 时遇到的问题。  这似乎是一个定制的 PHY 驱动程序集成、客户是否已从我们的 HW/PHY 团队检查过原理图?  

    此致、
    Shaunak