This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634 HSM 关于 hs-fs 文件和调试提示的问题?

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434654/am2634-q1-am2634-hsm-issue-about-hs-fs-files-and-debug-tips

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

Q1:客户导入以下 TI-DSP FS 示例、但未在此处生成.appimage-hs-fs 文件? 您能告诉我们如何生成 .appimage-hs-fs 的分步指南吗?

Q2.如何通过 JTAG 在线调试调试来调试 HSM 示例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="493195" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434654/am2634-q1-am2634-hsm-issue-about-hs-fs-files-and-debug-tips ]Q1:客户导入以下 TI-API FS 示例、但不会在此处生成.appimage-hs-fs 文件? 您能否为我们提供如何生成 .appimage-hs-fs 的分步指南?

    您好、绍兴、请让客户构建系统项目、因为.hs 映像由系统项目生成:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="493195" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434654/am2634-q1-am2634-hsm-issue-about-hs-fs-files-and-debug-tips Q2.HOW TO:通过 JTAG 在线调试调试调试 HSM 示例? 谢谢。

    我分享了打开 JTAG 调试的 PPT、这也将打开 HSM 内核的调试器。 请遵循相同步骤。

    否则、您可以在 TIFS SDK 中找到相同的 SDK 文档: docs/api_guide_am263x/html/EXAMPLES_DEBUG_AUTH_DEMO.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="493195" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434654/am2634-q1-am2634-hsm-issue-about-hs-fs-files-and-debug-tips 客户导入以下 TI-API FS 示例、但它没有在这里生成.appimage-hs-fs 文件? 您能否为我们提供如何生成 .appimage-hs-fs 的分步指南?

    另外请注意、如果客户使用生成文件或 CCS 编译、请让他们查看有关编译步骤的 TIFS SDK 文档:

    $make -s -C 示例/hsm_getversion/am263x/system_nortos/ all device=am263x device_type=hs