This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:替换为 USB 音频 IC

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434011/mspm0l1105-replace-from-usb-audio-ic

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:PCM2901

工具与软件:

嗨、团队:

客户具有如下所示的系统。
是否可以将 PCM2901替换为 MCU?

此致、
转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不需要、您需要两个48kHz 的高质量 DAC 通道、您选择的那个没有!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。
    在此系统中、IC 从 DSP 接收数字音频信号(如 I2S)并输出 USB 音频。 因此、我认为 DAC 不是必需的。

    也就是说、是否有任何 MCU 可以将 I2S 转换为 USB 音频?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 MSPM0G511x。
    这似乎对这一要求是有益的。

    非常感谢!