This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:在 AM263P4上使用 EXT_REFCLK0作为主时钟源、而不是 XTAL_IN/XTAL_OUT

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433387/am263p4-using-ext_refclk0-as-the-main-clock-source-instead-of-xtal_in-xtal_out-on-am263p4

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

工具与软件:

大家好、我是 Donghoon。

我使用 AM263P4设计了一个定制电路板、并将 SOP 设置为 UART 引导模式以检查 ROM 代码是否正常运行。

但是、我没有通过 UART0通道上的 XMODEM 看到"C"字符输出。 我在 UART0_TXD (A6)上看不到任何信号。

我怀疑时钟源可能是问题所在。

我没有为 XTAL_IN (T1)和 XTAL_OUT (R1)设计石英晶体、使其悬空、而是将25MHz 时钟振荡器应用到 EXT_REFCLK0 (P2)。

根据我对 SPRUJ55B 中"5.6 PLL 配置"和"6.4.1.2.1 PLL 模块"的理解、通过 EXT_REFCLK0 (而不是 XTAL)提供时钟应该没有问题。

但是、在"5.6 PLL 配置"的注释中、它说明了需要 XTAL 时钟源。

这是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongHoon:

    即使您使用25MHz 时钟振荡器、仍需要将其连接到 AM263P4上的 XTAL_IN 引脚。 请参阅 AM26x 硬件设计指南 文档中的第3.1节、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    向 EXT_REFCLK0施加时钟信号将不会为 AM263P4 SoC 提供主时钟输入、但只能用作器件模块时钟的时钟输入。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢您的及时响应、这有助于我澄清问题。

    我正在考虑应用 CMOS 振荡器。

    与使用 VDDS18_LDO 作为时钟缓冲器的电源(SN74LV1T34)的 AM263P4 controlCARD 类似、我计划使用 VDDS18_LDO 作为 CMOS 振荡器的电源。  振荡器输出将连接到 XTAL_IN (T1)、而 XTAL_OUT (R1)将保持悬空。

    我打算使用"ECS-2016MV-250-CN"、预计会消耗3mA 的最大电流。

    在 SPRSP81C 中的"6.8.6电源管理单元(PMU)"部分中、我确认"1.8V LDO"提供的负载电流是60mA 的最大值。 但是、我无法验证"1.8V LDO"可提供的最大输出电流。 因此我不确定是否存在任何电源问题。

    您能否确认是否可以使用"ECS-2016MV-250-CN"?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donghoon、

    如果 CMOS 振荡器的最大电流消耗是3mA、则没问题。  可接受 ECS-2016MV-250-CN。

    如果您担心、则可以始终使用外部1.8V 稳压器。

    此致、

    Brennan