This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:CAN ID 过滤器配置

Guru**** 2932530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433825/mspm0g3107-can-id-filter-configuration

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!  

SysConfig 无法支持配置多个 ID 滤波器、但我需要 在我的应用程序中添加两个经典滤波器。 您能否提供一些示例代码来按用户应用添加多个筛选器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VIM:

    我建议您只在 SysConfig 工具中配置一个 ID 过滤器、然后可以在主应用程序代码中手动配置另一个 ID 过滤器。

    -您可以使用 SysConfig 工具配置第一个,然后在应用程序代码中复制配置。 然后使用 SysConfig 工具配置第二个。

    主要需要注意的是消息 RAM 地址不应叠加。

    B.R.

    SAL