This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:程序烧录问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433713/mspm0g3107-q1-program-burning-issue

器件型号:MSPM0G3107-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户最近在刻录程序时发现了问题:

为什么会这样?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些信息:

    调试器:XDS110

    下载: Uniflash, dslite-CORTEX_M0P.bat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    调试器:XDS110

    检查根本原因的几项建议:

    1.检查连接:SWDIO;SWCLK;VCC;GND;NRST

    2.使用 Uniflash 直接连接器件、如果问题仍然存在、请尝试使用以下按钮解锁器件(XDS110连接到电路板):

    B.R.

    SAL