This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:MSPM0音频库

Guru**** 2929220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432839/mspm0l1228-mspm0-audio-library

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

您好!

我可以对 MSPM0和 SDK 库有疑问吗?

我的客户希望使用 CMP 中的 MSPM0L122x 8位 DAC 或 MSPM0G15xx 12位 DAC 中的 MSPM0L122x 8位 DAC 输出音频。

但音频原始数据非常大、因此128KB 可能还不够。

竞争对手 MCU 具有音频解码库、因此音频数据很小。 因此 MCU 如此便宜。

MSPM0中是否有解压缩音频数据的库?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    目前、我们还没有音频解码库。 我短期建议尝试减少音频中使用的位数或样本数、以减少存储器占用空间。 当然、这会导致音频质量下降、但根据您的应用、这可能无关紧要。

    如果您想提供一些其他详细信息、以帮助进一步减少或寻找其他选择。

    根据音频的用途、通常是创造性地减少存储器占用空间的其他方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obrien 先生/女士:

    感谢您的支持。

    详细信息、我想用电子邮件和您以及 TI 当地销售人员进行交流。

    我会在聊天中发送私人消息、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    谢谢!

    Gr