This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:IO 读取值错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429931/mspm0l1305-io-read-value-error

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好

我要读取 L1305的 PA23引脚。

该电路具有1.8V 上拉电阻。

我在使用DL_GPIO_readPins()它来读取它。

然而、出于某些原因、这个引脚看起来是悬空的。并且if条件从不评估为真。

读取寄存器时、代码有时会显示高电平、有时会显示低电平、甚至会持续保持低电平。
在调试模式下、在寄存器读取正确值之前、我必须暂停并恢复多次。
我可以确认1.8V 是稳定的。

下面是功能和 SysConfig 设置


是否有任何需要修改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    这个是在 TI EVM 还是定制电路板上?  您测量了引脚上的电压并确认它是稳定的1.8V?   

    MSPM0的 VDD 是什么?  它是否也是1.8V?   

    您能否仔细检查此处的"digital IOMux 特性"下拉列表、并确认没有内部下拉电阻或其他类似器件。   

    最后、它只有 PA23吗?  它是否能够处理您定义的其他 GPIO?   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计的电路板是1.8V 系统、因此 L1305的 VDD 也是1.8V。

    此外、我还注意到一个奇怪的问题:当我连接 XDS110的 SWDIO 或 SWCLK 时、VDD 电压变为2.4V。

    我测量了 SWDIO 电压、发现它为3.3V。 这是否会导致电压反馈? SWDIO 和 SWCLK 是否也应该电平转换至1.8V?

    我也不确定这是否是原因、但调试模式经常会遇到错误。 我有一个 C1104 EVM 板、它在使用调试时更加稳定

    MODE。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在编码时遇到了一个令人沮丧的问题。

    如图所示、断点在第154行停止、我需要读取 PA23的状态、因此我将读取相关寄存器的值。

    在调试模式下、我可以看到 DIN23_20寄存器的值为0x01010000。 但是、当我直接读取寄存器时、的值pins是0x00000000。

    您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    至于我不读取 DIN31_0的原因、这是因为我发现、即使 DIN23_20已更新、DIN31_0也偶尔不会更新其值。

    4o.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、  

    在调试时、您可以检查反汇编视图吗?  编译器可能已合并这两行代码、从而在您执行此步骤时、实际上已应用位掩码。   

    至于编程、它也应该为1.8V。  进行设置后、似乎是以某种方式重新为器件供电、这会降低调试/编程可靠性并可能损坏器件。   您正在使用哪种编程器?  如果进入.ccxml 文件、则可以手动选择较低的电压。  某些编程器还有一个引脚允许您应用电路板 VDD、它将通过电平位移此引脚。

    最后、您在定制电路板上使用的是哪种封装?   

    谢谢!

    JD

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程器:XDS110

    我不太熟悉汇编语言。 可以帮助我检查是否有任何问题吗?