This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:ESM 强制错误和复位

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433429/am2732-esm-force-error-and-reset

器件型号:AM2732

工具与软件:

您好!
我需要执行热复位才能从运行的应用代码返回到 SBL。
我通过强制 nERROR 尝试对 ESM 执行此操作、但它没有复位。
我的 ESM 代码是否正确?
另外、如果 ESM 无法做到这一点、我还能如何实现这一点?
谢谢
e2e.ti.com/.../esm_5F00_reset_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    生成热复位的正确方法是使用 RCM API:

    SoC_generateSwWarmReset (void);

     C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\examples\sdl\reset\reset_mcu 中还有 SDL 复位示例

    在 AM273x TRM 中、请参阅 6.2.2 TOP_RCM 寄存器、尤其是 6.2.2.27 WARM_RESET_CONFIG 寄存器。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前还在使用 Bootloader_socCpuResetReleaseSelf、因此错过了 RCM 中的该函数。 很好、谢谢!