This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:ADC 检测+触发 GPIO 测试问题。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433215/mspm0l1306-adc-detect-trigger-gpio-test-issue

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好

我们正在尝试测试 ADC 检测+触发 GPIO 以验证电源序列控制功能、
如下波形所示、标记 X1到 X2的时间范围为5.8ms 至10.8ms。问题在于从 ADC 输入到第一个 GPIO 触发器的时序是不同的、而不是固定的时序。
如果需要设置一些设置以实现快速 ADC 响应、请告知我们。

ADC12_GPIO_SUPPLY.c 文件

系统配置

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 是否也会向 VDD 发送信号到 MSPM0Lxx?  问题是延迟量还是时间变化?   

    此外、在此测量期间、MSPM0处于何种睡眠模式?   

    谢谢!

    JD