This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:UART 的引脚信息(通信)

Guru**** 2928330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429018/tmdsemu110-u-pin-information-of-uart-communication

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我想设计新系统、并使用 C2000微控制器、并想要放置与  TMDSEMU110-U 兼容的编程和调试接头、现在我想混淆来自20引脚(串行通信引脚)的 SCI_RX 和 SCI_TX 引脚。 因此、我可以通过 UART 与 USB 进行数据通信。

如果我需要指定的值、请 连接上面的 引脚 MCU_RXD 和 MCU_TXD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 C2000的 SCI_TX 引脚连接到 XDS RX 引脚、并将 C2000的 SCI_RX 引脚连接到 XDS TX 引脚。 您专门使用哪款 C2000微控制器? 我可以向您展示如何找到要使用的正确 GPIO。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请告诉我我我必须根据用于微控制器 TMS320F2800133 (F2800133PTR)的 TMDSEMU110-U 调试器分配的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    我有一位董事会专家在循环。 我认为您希望对此电路板使用不同的 XDS。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    是的、如果您回答上述主题并告诉我们、如果调试器不支持此特定微控制器、哪一个也适用于此特定微控制器、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    您在原始问题中包含的连接器引脚实际上是我们 LaunchPad 上包含的非标准引脚排列、作为一种轻松断开连接和监控连接到 USB 端口的各种 JTAG 和 SCI 引脚的方式。 它不符合任何标准引脚排列。 请参阅以下页面、了解有关我们的标准引脚排列设计的信息。 仅供参考、如果您尝试遵守 TMDSEMU110-U、您应该参考 TMDSHSECDOCK 板上的母连接器、因为这实际上符合 XDS 标准。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以建议为微控制器 TMS320F2800133 (F2800133PTR)的调试器 TMDSEMU110-U 分配引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    该引脚与器件无关、因此它可支持所有 C2000器件。 您可以参阅第2.3.1节中 XDS110用户指南中的引脚排列

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf

    此致、

    Peter