This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:MCU 中 ADC 的有效位数- TM4C1294NCPDTT3

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433362/tm4c1294ncpdt-effective-number-of-bits-for-adc-in-the-mcu---tm4c1294ncpdtt3

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否告知我们  TM4C1294NCPDTT3 (MCU 部分)中 ADC 的有效位数(ENOB)?  

等待您的宝贵反馈

谢谢、此致、

Arunasri K

Sanmina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ENOB 受信噪比+失真比的影响。  

    ENOB 和输入信号带宽之间存在关系。  随着输入信号带宽的增加、由于 ADC S+H 中的孔径抖动、SNR 将在某个点开始减小  您可以看到、我们为此器件指定的 SNR 为1kHz;如果输入信号快于此 SNR、将开始降低。

     有关与 ADC 相关的 PCB 设计的最佳实践、另请参阅 TM4C129系统设计指南的"ADC"部分。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

     过采样也将有助于增加 EONB。 过采样的目标是通过减少在信号中观察到的噪声来增加 ENOB。 过采样会对同一输入信号执行多次转换、并累加数字值以获得高于 ADC 固有 ENOB 的 ENOB。