This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:存储器配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420763/tms570lc4357-memory-configuration

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我需要配置该处理器的虚拟存储器。 我可以发送我需要如何配置费用的图片。 我还可以向您发送我想集成到.out 文件中的.bin 文件、以便我可以使用 UNIFLASH 对存储器进行编程。 据我所知、信息和配置可以保存在一个文件中。
有人可以帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar Petrov,

    Unknown 说:
    只要我理解信息和配置可以存储在一个单一文件中。
    有人可以帮您解决此问题吗?[/QUOT]

    您甚至可以通过将多个 bin 文件保留在单独的存储器区来将这些文件编程到控制器中。

    如果我们选择上述必要扇区选项、第二个 bin 文件将不会擦除整个闪存、而只能擦除所需的扇区。 通过这种方式、我们可以在同一闪存中保留多个 bin 文件。

    我们有一些引导加载程序示例、其中我们在存储器的不同部分生成了两个代码、然后我们对它们进行了编程并进行了测试。 您可以查看它们一次。

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    感谢您的快速回复! 我完全同意你的看法。
    但是、我需要有人来做配置文件、因为我需要对虚拟内存进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitar

    您可以参考下面的主题中提到的方法吗:

    (+) RM48L952:闪存 EEPROM -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、如果我向您发送必要的信息和文件、您可以为我执行该操作。 我愿意付出你所要求的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    您能否尝试下面的主题中我给出的方法:
    (+) RM48L952:闪存 EEPROM -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我在这里提到了图片的分步过程。

    自己动手尝试、如果不能执行、我会通过实时调试调用来为您提供帮助。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    是的、我希望您能为我提供帮助。 如何联系您- WhatsApp、Skype?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    您是否有 Microsoft-Teams 或 WebEx?

    如果您有任何人、您可以安排明天上午10点至晚上7点 IST (印度标准时间)之间的会议。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadesh:

    我将设置 Microsoft-Teams。
    您能给我发送邀请到 g.tzankov@gmail.com 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    您可以安排会议、并可在此聊天中共享详细信息(会议时间和加入链接)。

    我将于上午10点至下午7点 IST (印度标准时间)提供服务。 请在明天11月5日至11月期间安排