This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:无法打开 SysConfig 工具

Guru**** 2845620 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430699/sysconfig-unable-to-open-sysconfig-tool

器件型号:SysConfig

工具与软件:

您好!

我安装了 SysConfig 独立桌面版本(1.20.0.3587 (2024年4月2日)) 作为  AM62Ax MCU+ SDK (10.00.00.14)安装的一部分、但分别在 Windows 和 Linux 中出现以下问题。

无效参数'--product':未找到名为"mcu_plus_sdk_AM62Ax"和版本"10.00.00"的产品

附加的屏幕截图以供参考。 请提供解决方案。

甚至尝试了最新版本的 SysConfig (1.21.1.3772)(2024年8月30日),但结果是相同的。

谢谢、此致、

Madhusudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家将在24小时内联系

    -Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    [报价用户 id="602357" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430699/sysconfig-unable-to-open-sysconfig-tool "]"无效参数'--product':没有名为"mcu_plus_sdk_AM62Ax"且版本为"10.00.00"的产品

    您使用的是哪个 MCU+SDK 版本?

    此外、请共享您尝试打开的 example.syscfg 文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 AM62Ax 的 MCU+ SDK (10.00.00.14)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    您是否还可以根据上述要求共享 example.syscfg 文件的路径?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~/ti/sbl_ospi_nand_linux_stage1/am62ax_sk/r5fss0_0_nortos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madusudhan:

    我能够打开 SysConfig 文件、而不会出现任何错误。

    请确认您是否在 SysConfig 工具中选择了 MCU+SDK 作为软件产品的路径?

    请参阅下图。

    希望之后您能够打开 SysConfig 文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 但无法打开 sbl1和 sbl2的 example.sys 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    您能否提供您所遵循的过程的屏幕记录以及出现了什么错误?

    或者、请共享您的 syscfg 文件在我的最后复制该问题

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    由于我无法重现此问题、因此我将提供更多详细信息以确定问题的根本原因。

    请共享您尝试打开的 example.syscfg 文件。

    另请分享位于${MCU+SDK}/.metadata/product.json.的 product.json 文件

    此致、

    Tushar