This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:有关 GPIO 移位的问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433132/mspm0g1105-question-on-gpio-shifting

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

我想知道是否有任何 MSPM0+器件支持与 Sitara PRU 的增强型 GPIO 功能类似的功能。

具体来说、PRU 具有"GPIO 移出"功能、可以向两个乒乓影子寄存器写入数据、硬件会自动移出影子寄存器中的位、在这些位之间进行乒乓操作。
这可凭借最少的 CPU 资源实现无限期的长串行数据流。

MSPM0+器件是否具有类似的功能? 部分 TI 的低功耗 MCU?

有关我所提问题的更多详细信息、请参阅 AM64/24 TRM 中的"6.4.5.2.2.3.4.2 PRU EGPO Shift Out"。
https://www.ti.com/lit/ug/spruim2h/spruim2h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、恐怕 MSPM0支持此功能。